主题中讨论的其他器件:TPS25846-Q1、 TPS25830A-Q1、TPS25772-Q1、 TPS55289-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在为汽车准备有线 USB 充电解决方案项目。
我根据 TI 路线图推荐了一些器件。
1.在路线图中、我可以看到 TPS25846-Q1 旁边的 Apple CarPlay 标识。 ->我可以预期 OCP(过流保护)等 MFI 认证流程中没有问题吗?
2.另一方面、我在 TPS25854-Q1 旁边看不到 Apple Carplay 的标识。 建议将其用作 USB 充电盒解决方案。 -> 是否可以预期 我无法在需要 MFI 认证的位置使用它?
->如果是这样,你能建议其他没有问题的 USB 充电盒 mFi 认证的 IC 吗?
3.您是否可以为 Apple CarPlay 推荐双 USB-C PD 解决方案(单端口 45W、双端口 30+30W )?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐