工具/软件:
我们将使用 BQ25856 与超级电容器、在外部 18V 电源短暂消失时对我们的 18V 主电源轨进行备份。 超级电容器物理上位于单独的 PCB 上、因此在开发和产品组装过程中、有时会有超级电容器未连接。 最终产品将始终连接电容、因此热连接/断开不是问题。 当未连接超级电容器时、BQ25856 实际上没有任何用途、但我仍然希望与 BQ25856 进行通信以验证其状态并 可能禁用充电。 主要是我想确保它不会导致问题。
目前、我的问题实际上只是针对硬件设计、因为我已准备好 制作电路板。 如果未连接电池、EVM 提示输出侧有额外的电容、但我怀疑这 主要是 为了 评估软件的优势。 如果没有连接超级电 容器、节点上只有大约 180 μ F 的电容器进入超级电容器。 我是否应该或我应该添加任何内容来确保 BQ25856 顺利处理此问题?
我附加了部分原理图、以防它有用。