This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:适用于 4S 机器人组的充电解决方案

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25731, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547833/bq25792-charging-solution-for-4s-robotics-pack

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25731BQ25750

工具/软件:

尊敬的团队:  

您是否可以建议使用两种充电器+ PD 解决方案、使 4S1P 电池组达到低于充电要求? 谢谢!

1.120W (PD 接收端到输出 20V6A)

2.40W (20V 2A)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于第一种应用、对于我们任何具有集成 FET 的充电器来说、功率要求都太大、但我们有一些具有外部 FET 的充电控制器可以满足要求。 BQ25750 或 BQ25731 可能是更好的查看选项。 对于您的第二个应用、我推荐使用 BQ25798。 我将跟 PD 控制器团队联系、看看他们是否可以为您提供有关控制器的建议、以便与您选择的充电器配对。

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请考虑 TPS25751。  从 配置工具中 、您可以选择要与之连接的 BQ 器件。

    此致、

    Chris