This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:dv/dt 启动电路问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545562/lm5069-dv-dt-start-up-circuit-question

器件型号:LM5069


工具/软件:

您好、专家

我正在使用 LM5069-1 对 25.6V 电池提供输入保护。 我想使用 dv/dt 启动的软启动功能。 我使用 LM5069 模型多次运行了 PSPICE 仿真。 不过、我发现尽管我使用了 TI 的 LM5069 设计计算器中的参数、LM5069 始终为零、外部 MOSFET 关闭。 原理图如下。  

如果我移除此 dv/dt 启动电路、仿真就会生效、并且输出是预期的。 在仿真中、栅极的上升时间为~3.5ms

如果移除 dv/dt 启动电路、我直接添加了一个简单的 RC;原理图如下所示。 两个 RC 连接都正常工作。  仿真也有效、输出是预期的。 如果 R = 100;C = 50nF、则栅极的上升时间为~100ms

我的问题是、是否可以改用 RC 电路? 该电路的导通速度是降低 MOSFET 的导通速度以减小浪涌电流。

以及它在 PSPICE 中无法正常工作的 dv/dt 启动电路的原因

我期待着你的答复。

谢谢你

家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 如果您的设计中的 Cdv/dt 电容值小于 50nF、请仅使用 RC 电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal:

    感谢您的回答。 我注意到两种不同的 RC 连接方法适用于 PSPICE 仿真。 我附上以上数字。 您认为我可以将 R 和 C 串联到电路板上吗? 因为基于我现有的电路板更容易实现。  

    我期待着你的答复。

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal:

    好奇、今天的 PSPICE 仿真中发生了什么事? 我昨天使用 LM5069 运行了 RC 电路;它已经正常工作、但今天两个 RC 电路都无法正常工作。 我确定我运行的是同一个文件。 看起来很奇怪、是否经常发生?

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就应该使用该电路。  

    很奇怪、PSPICE 仿真今天有什么变化? 我昨天使用 LM5069 运行了 RC 电路;它已经正常工作、但今天两个 RC 电路都无法正常工作。 我确定我运行的是同一个文件。 看起来很奇怪、是否经常发生?

    我从来没见过这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal:

    明白了、谢谢

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal:

    我使用 dv/dt 启动电路运行了 LM5069 PSPICE 模型、结果正常工作。  基极电阻为 1k、Cdv/dt =10nF。 我知道可以使用 RC 电路、但我认为 dv/dt 启动电路更好地处理过流情况。 我在硬件上以相同的电路、24V 输入对其进行了测试、TI 设计计算器提供了相同的参数。 添加 dv/dt 启动后该操作无法正常工作。 N-MOS 部分导通、OUT=6.5V、栅极=9.1V。 移除 dv/dt 启动电路后、它就成功了。 OUT=24V。 你知道什么原因? 仿真可以正常工作、但硬件则无法正常工作。 您对此有何建议?  

    我在 硬件上使用 Q2:MMBT2907A 和 D2:BAS16。

    我期待着你的答复。

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于成功启动和不成功启动的情况、请发送以下波形。

    VOUT、栅极、输入电流、计时器

    所有这四个信号都应在单个示波器屏幕截图中捕获。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal:

    我解决了这个问题。 它是有效的。 感谢你的帮助。

    此致

    家气