工具/软件:
您好、专家
我正在使用 LM5069-1 对 25.6V 电池提供输入保护。 我想使用 dv/dt 启动的软启动功能。 我使用 LM5069 模型多次运行了 PSPICE 仿真。 不过、我发现尽管我使用了 TI 的 LM5069 设计计算器中的参数、LM5069 始终为零、外部 MOSFET 关闭。 原理图如下。

如果我移除此 dv/dt 启动电路、仿真就会生效、并且输出是预期的。 在仿真中、栅极的上升时间为~3.5ms
如果移除 dv/dt 启动电路、我直接添加了一个简单的 RC;原理图如下所示。 两个 RC 连接都正常工作。 仿真也有效、输出是预期的。 如果 R = 100;C = 50nF、则栅极的上升时间为~100ms
。 

我的问题是、是否可以改用 RC 电路? 该电路的导通速度是降低 MOSFET 的导通速度以减小浪涌电流。
以及它在 PSPICE 中无法正常工作的 dv/dt 启动电路的原因

我期待着你的答复。
谢谢你
家气