This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:12V 至 36V 输入电源、6V 输出和 3A 电流的原理图确认

Guru**** 2547830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547600/tpsm53603-schematic-confirmation-for-12v-to-36v-input-supply-and-output-6v-and-current-3a

器件型号:TPSM53603


工具/软件:

e2e.ti.com/.../TPSM53603RDAR_5F00_inputsupply_5F00_ajay.pdf

您好!

我希望您做得很好、如果不是、  

请您确认添加的原理图是否起作用、  

输入电源电压为 12V 至 36V

输入电流可高达 15A、

所需的输出参数:

6V、3A 电流

给定的原理图是否适用于此输出参数? 如果将 R4 的值降低到 1.65、那么相同设置下也会得到 7V 的电压

第二点、确实需要使用 100k 电阻器进行短接、或者我们可以跳过该器件

第三、我们连接了 D1、D2 和 D3、其中 D1 和 D2 是用于反向电流流动停止的肖特基二极管、D3 是用于瞬态电压保护的 TVS 二极管、D1 和 D2 是否确实需要用于 TPSM??

感谢您的时间:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对原理图的评论:

    1) 应移除 D2 以便 瞬态电压保护正常工作。 D1 是可选的、但最好在 VOUT 可能高于 VIN 的情况下、例如使用预偏置启动。 如果不需要出现此类情况、您也可以移除 D1。

    2) 你会需要一些 放置尺寸更小的陶瓷电容器 (至少~20uF)。 电流 10mF 电容器太大、无法在更高的频率下有效、因此从降压的角度来看、它们没有太多的用途。 如果之前的任何设备不需要它们、您可以将其删除。  

    通过 100k 将 PGOOD 连接到 V5V 可选 。 仅当需要电源正常状态指示功能时才需要此选项。 否则您可以将其保持断开状态。

    是的、如果 R4 降低到 1.65k、您可以在相同设置下获得 7V 输出。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Niranjan 的善意回复、

    我对输入电容器仍然有点困惑、是否移除了两个 10mF /50V(按照 TI 数据表的建议)并添加一个 20mF 电容器、或者我将在输入端添加一个 C 情况下的 233mF 大单电容器? 请告诉我任何与电容器或 TPSM 任何一侧相关的其他建议。

    此 IC 将在 Vehicls(公共汽车或卡车)中全天候工作、预计来自输入电源(车辆电池)的高频电流。

    感谢 PGOOD 和 V5V 建议、我明白了。

    谢谢、此致

    Gurditta Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurditta:

    数据表中推荐的值 两个 10 μ F 电容器、而不是 10 mF。  您可以使用该值。

    另一件事是、 输入布线较长 其寄生阻抗会导致输入端出现振铃。 为了抑制这种情况、您可能需要额外的  高 ESR 电解电容器 (在数百 UFS 的范围内)

    使用 MF 范围内的电容器不会有用、因为它们在 高频下可能不是很有效。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,这是一个错误,我使用微型法拉德的 indent 是错误的设置 (MF )。  

    再次感谢您的帮助 Niranjan。

    有一个美好的一天:-)