工具/软件:
您好的团队、
如果寄存器中的 MODE_RESET_POLARITY 在运行期间发生更改、则复位操作是否会参考当前状态运行?
例如
如果引脚输入设置为高电平有效(低电平状态)并且通过 I2C 更改逻辑、该引脚是否会复位?
还是需要将其设置为高电平一次?
此致、
Ryu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
如果寄存器中的 MODE_RESET_POLARITY 在运行期间发生更改、则复位操作是否会参考当前状态运行?
例如
如果引脚输入设置为高电平有效(低电平状态)并且通过 I2C 更改逻辑、该引脚是否会复位?
还是需要将其设置为高电平一次?
此致、
Ryu。
您好、Sathish:
我知道您提供的信息。
我有一个问题。
当由降压转换器(例如 BUCK2:1.8V I/O)为控制 RESET 引脚供电时、RESET 引脚将处于“低电平“状态、直到 BUCK2 输出。
如果加电后复位引脚极性设置为“低电平“有效、是否会保持复位状态?
在抵消 RESET 引脚之前、BUCK2 是否会输出 1.8V 电压、从而永久阻止启动开启序列?
我要在解决这个问题的过程的中间做一个改变,但我想知道是否有任何其他解决这个问题的办法,因为它不应该改变。
如果可能、在打开所有电源等之前、我希望禁用复位
此致、
Ryu。
您好、Ryu、
唯一需要小心的条件是、将 MODE/RESET 引脚定义为 RESET、引脚极性为“0",“,引、引脚状态为“L",“,直到、直到 BUCK2 上电并 将 WARM_COLD_RESET_C onfig 设置为“冷复位“(定序关闭所有启用的电源轨并再次上电)。
在这种情况下、需要使用已可用的上拉电压(或者可以使用 VSYS)、而不是 BUCK2 输出。
Sathish