This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:MODE/RESET 引脚的运行

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548283/tps65220-operation-of-the-mode-reset-pin

器件型号:TPS65220


工具/软件:

您好的团队、

如果寄存器中的 MODE_RESET_POLARITY 在运行期间发生更改、则复位操作是否会参考当前状态运行?
例如
如果引脚输入设置为高电平有效(低电平状态)并且通过 I2C 更改逻辑、该引脚是否会复位?
还是需要将其设置为高电平一次?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    上电后不得更改该引脚的极性。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我知道您提供的信息。
    我有一个问题。
    当由降压转换器(例如 BUCK2:1.8V I/O)为控制 RESET 引脚供电时、RESET 引脚将处于“低电平“状态、直到 BUCK2 输出。
    如果加电后复位引脚极性设置为“低电平“有效、是否会保持复位状态?
    在抵消 RESET 引脚之前、BUCK2 是否会输出 1.8V 电压、从而永久阻止启动开启序列?
    我要在解决这个问题的过程的中间做一个改变,但我想知道是否有任何其他解决这个问题的办法,因为它不应该改变。
    如果可能、在打开所有电源等之前、我希望禁用复位

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    唯一需要小心的条件是、将 MODE/RESET 引脚定义为 RESET、引脚极性为“0",“,引、引脚状态为“L",“,直到、直到 BUCK2 上电并 将 WARM_COLD_RESET_C onfig 设置为“冷复位“(定序关闭所有启用的电源轨并再次上电)。

    在这种情况下、需要使用已可用的上拉电压(或者可以使用 VSYS)、而不是 BUCK2 输出。

    Sathish