This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:LM70860、LM70840 在效率上的差异?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70860, LM70880, LM70840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544826/lm70880-lm70880-lm70860-lm70840-differences-in-efficiency

器件型号:LM70880
主题中讨论的其他器件: LM70840、LM70860

工具/软件:

我们正在规划具有 40V 输入电压和各种输出电压 (3.3V、5V、20V) 以及各种输出电流 (100mA、1A、2A 和 4A) 的新 DC/DC 设计。

LM70860 和 LM70840 之间的区别是什么? 为什么不在所有设计中简单使用 8A 类型? 数据表中几乎没有差异。 
效率是否有任何差异? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM70880、LM70860 和 LM70840 之间的区别是什么?

    轻松找到最佳器件

    为什么不简单地将 8A 类型用于所有设计?

    是的、所有设计都可以使用最高为单个器件 (8A)。

    效率是否有任何差异?

    是的、BOM 原理图将根据输出负载、输入和输出电压而变化。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    如果您有任何其他问题、只需登记入住即可。 如果未解决、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    如果没有问题、请关闭主题。 谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:  

    提醒一下、请关闭该主题。 谢谢、

    Ben