请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM70880主题中讨论的其他器件: LM70840、LM70860
工具/软件:
我们正在规划具有 40V 输入电压和各种输出电压 (3.3V、5V、20V) 以及各种输出电流 (100mA、1A、2A 和 4A) 的新 DC/DC 设计。
LM70860 和 LM70840 之间的区别是什么? 为什么不在所有设计中简单使用 8A 类型? 数据表中几乎没有差异。
效率是否有任何差异?