请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165主题中讨论的其他器件:TPS61169、
工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
我正在 使用 您的 TPS611655DBVR 驱动器构建一个项目。 它 由 4.2V 电池供电。 4p6s LED 矩阵 由 所需的 180mA 和 16V 电流供电。 但是 、驱动器 不 会调节 电流、 我 将 万用表连接 到 矩阵 正 极和 SW 正极 、并根据 输入 电压获得不稳定的电流。 请 帮助 我 解决 问题。 CTRL 通过 10k Ω 连接 至 +5V 输入。
此致、
公务员制度委员会