This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:驱动器不调节电流

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547633/tps61165-driver-not-regulating-current

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61169

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我正在    使用 您的 TPS611655DBVR  驱动器构建一个项目 它     4.2V  电池供电4p6s  LED  矩阵     所需的 180mA      16V 电流供电 但是   、驱动器   会调节 电流    万用表连接   矩阵    极和 SW 正极        、并根据 输入 电压获得不稳定的电流  帮助 我 解决  问题 CTRL    通过  10k Ω 连接  +5V  输入

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能将您的原理图分享给我进行检查吗?

    此外、还需要 SW、Vout 波形。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    你好。

    问题现已解决。

    不过、我还有一个问题:

    TPS61169 驱动器是否优于 TPS61165 驱动器、适合上述项目?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、TPS6119 的输出电流大于 TPS61165。

    谢谢、

    Colin