This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:1V 输入降压/升压转换器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548374/tps63070-1v-input-buck-boost-converter

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS55285

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找具有以下规格的降压/升压转换器。
则无法提供偏置电压。

输入电压:1V~8V
VOUT:2V~5V(如果可能,最大值为 10V)
IOUT:10mA

如果这样的器件不可用、我的唯一选择是按照以下规格使用 TPS63070 吗?

VIN:2V~8V
VOUT:2.5V~9V
IOUT:10mA

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    感谢您联系我们。  对于您的工作条件、TPS63070 现在是最佳选择、输入电压最小为 2V。 它 需要外部 PWM 信号来调节 Vout。

    如果可以接受 2.4V 最小 Vin、您可以考虑 TPS55285 吗? 它可以通过 I2C 进行配置。

    此致、

    木林