This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148RGYR-原理图和放大器;布局审查支持

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548619/lm25148-lm25148rgyr--schematic-layout-review-support

部件号:LM25148


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 LM25148RGYR 降压同步稳压器作为设计的主电源
Vin=12V、80W
VOUT=5V、15A

我使用了 TI webench 设计工具来设计我的电路。 在将其发布到制造厂之前、我需要获得有关布局和原理图验证的支持。

我随附了原理图和电路板文件。

https://zettaonetech-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ajay_sekar_zettaone_com/ElddSqJawWxNiFq5XhbFsm4Bc_wWs_lv2Y5JSrN7blusJQ?e=eS5wfO

此致、

Ajay S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请直接上传文件。

    我们不能使用这些共享链接。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    我随附了用于原理图的图像文件。

    我们使用 10 层堆叠。

    我无法直接上传布局文件。 然而,我包括图层图像.

    布局:

    顶层:

      

    底层:

    第 3 层:

    第 8 层:

    我们已经在第 8 层获得了反馈

    此致、

    Ajay S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    您是否能够将图像打包成 zip 文件? 发布的原理图图像的压缩分辨率很难阅读。

    总体而言、布局看起来不错。 但是、我建议将 SW 布线到与 EVM 类似的内层上的控制器 IC。 SW 布线的噪声非常大、因此您需要将其从其他关键信号处埋在远离其他关键信号的位置、从而防止开关耦合到其他关键信号路径中产生的噪声。 SW 布线得非常靠近 AGND 多边形平面。

    此致、

    Ridge