请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM25148工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们使用 LM25148RGYR 降压同步稳压器作为设计的主电源
Vin=12V、80W
VOUT=5V、15A
我使用了 TI webench 设计工具来设计我的电路。 在将其发布到制造厂之前、我需要获得有关布局和原理图验证的支持。
我随附了原理图和电路板文件。
此致、
Ajay S.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们使用 LM25148RGYR 降压同步稳压器作为设计的主电源
Vin=12V、80W
VOUT=5V、15A
我使用了 TI webench 设计工具来设计我的电路。 在将其发布到制造厂之前、我需要获得有关布局和原理图验证的支持。
我随附了原理图和电路板文件。
此致、
Ajay S.
尊敬的 Ajay:
您是否能够将图像打包成 zip 文件? 发布的原理图图像的压缩分辨率很难阅读。
总体而言、布局看起来不错。 但是、我建议将 SW 布线到与 EVM 类似的内层上的控制器 IC。 SW 布线的噪声非常大、因此您需要将其从其他关键信号处埋在远离其他关键信号的位置、从而防止开关耦合到其他关键信号路径中产生的噪声。 SW 布线得非常靠近 AGND 多边形平面。
此致、
Ridge