This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在尝试为简单降压转换器和容性负载供电时、BMS 会触发 OCD1 或 SCD

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539276/bq76952-bms-triggers-ocd1-or-scd-when-trying-to-power-simple-buck-converters-and-capacitive-loads

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我们在运行具有降压转换器、大量电容器等的控制板时遇到问题

我们使用 BQ76952 设计了 13 节串联电池、虽然电池在线性负载下似乎正常、但无法为容性负载供电。 在上电时、它会触发 OCD1(使用一个 1mR 电阻器设置为 30A)。 随附的是参考原理图。

e2e.ti.com/.../1538.13S_5F00_BatteryPack.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试提高所有保护的阈值并删除它们。 但是、BMS 正在努力为简单的负载供电(我们甚至尚未连接电机或主板)。

    我无法理解什么可能限制流经 FET 的电流。 是 FET 限制吗?

    它们的额定电压为 100V、56A、 如上面的附件所示。 它与 BQ76952 下提供的参考设计类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    只需跟进、看看是否有人有机会调查此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo:

    电池尝试加电的总容性负载是多少? 该容性负载是否有任何串联电阻来限制启动电流(ESR 或显式电阻)?

    您是否有任何波形显示了上电期间从电池拉出的电流或容性负载的电流/电压?
    在容性负载非常大的情况下、启动电流可能非常大、并能持续很长时间、直到容性负载充电。