请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952工具/软件:
我们在运行具有降压转换器、大量电容器等的控制板时遇到问题
我们使用 BQ76952 设计了 13 节串联电池、虽然电池在线性负载下似乎正常、但无法为容性负载供电。 在上电时、它会触发 OCD1(使用一个 1mR 电阻器设置为 30A)。 随附的是参考原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.