This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:即使 Power Config、SLEEP(位 8)设置为 0、4S 电池也会在完全放电后进入睡眠状态

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531066/bq76952-4s-battery-goes-into-sleep-after-a-complete-discharge-even-though-power-config-sleep-bit-8-was-set-to-0

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:

早上好、

我们使用 BQ76952 为控制器设计了一个 4 节串联电池。 我附加 EV2400 设定的配置文件。  

我们对睡眠模式不感兴趣、并且已将 Power Config 寄存器中的 SLEEP(位 8)设置为 0。 但是、我们注意到 4S 电池完全放电后会进入睡眠模式。 它不允许充电。

我们希望用户能够在电池电量耗尽时为其充电。  

我还会在进入睡眠模式后附加配置文件、并自动将 Power Config 中的睡眠(位 8)更改为 1。 我们怎样才能避免这种情况? 这阻碍了我们将器件发货。

e2e.ti.com/.../BQ76952_5F00_4S_5F00_8A_5F00_NoSleep_5F00_R1.gg.csv

以下配置文件是在进入睡眠模式(完全放电时)后导出的。

e2e.ti.com/.../goingToSleepAfterCompleteDrain.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Alexis_H、我想看看您是否对该问题有任何见解。 谢谢你。

    您在过去最初设计此 BMS 时曾提供了很多帮助。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、

    只需跟进、看看是否有人对此问题有任何见解。 我们还有另一个使用 BQ76952 设计的 48V 电池、它也遇到了同样的问题。 我们必须为客户订购更多的电池、但如果不最终确定 BQ76952 BMS、我们就无法继续。

    不幸的是、信息量掌握在我们手中。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队早上好、

    只是跟进、看看是否有人有机会调查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、

    只需查看是否有基本的启动指南来将 BQ Studio 与 BQ76952 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是把它吹嘘起来、看看是否有人有任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo:

    当您说完全放电时、电池下降到多大的电压? 这个是 0V 吗?  

    在完全漏极之前和之后比较您的配置设置时、似乎所有设置都恢复为默认值、包括:Power Config、REG12 CONFIG、REG0 CONFIG、TS3 CONFIG、Vcell Mode、 保护功能 A&B 以及其他几项标准。
    这似乎意味着正在发生 POR、数字电路由于 REG18 的低电压而复位。 这会导致 寄存器设置重置为默认值、包括睡眠设置。