主题中讨论的其他器件: EV2400
工具/软件:
早上好、
我们使用 BQ76952 为控制器设计了一个 4 节串联电池。 我附加 EV2400 设定的配置文件。
我们对睡眠模式不感兴趣、并且已将 Power Config 寄存器中的 SLEEP(位 8)设置为 0。 但是、我们注意到 4S 电池完全放电后会进入睡眠模式。 它不允许充电。
我们希望用户能够在电池电量耗尽时为其充电。
我还会在进入睡眠模式后附加配置文件、并自动将 Power Config 中的睡眠(位 8)更改为 1。 我们怎样才能避免这种情况? 这阻碍了我们将器件发货。
e2e.ti.com/.../BQ76952_5F00_4S_5F00_8A_5F00_NoSleep_5F00_R1.gg.csv
以下配置文件是在进入睡眠模式(完全放电时)后导出的。