This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:元件损坏的可能性

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548879/ucc27201-possibility-of-component-destruction

器件型号:UCC27201


工具/软件:

您好的团队、

在以下情况下、部件发生故障的可能性有多大?
我认为不会有问题,因为绝对最大额定值被覆盖,但我想确认这一点,因为破坏已经发生,没有已知的原因。
1:如果 VDD 电压降至低于建议的工作电压(8V 或更低)、那么在 HI 和 LI 引脚输入 5V 驱动信号时是否存在任何问题?
2:关于第一个问题,如果压降是极端的,在短时间内(几十到几百 us ), VDD 和 VSS 之间的电压变得小于 HI 和 LI 引脚输入电压,这会影响 IC 吗?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    1. 如果 VDD 降至低于建议工作电压 8V 或更低、器件将停止并等待、直到由于 8V UVLO 而出现 8V 电压。 此外、如果 HI 和 LI 引脚输入 5V 驱动信号、也不会出现问题、但 UVLO 会将 HO 和 LO 保持在低电平。 如果您的应用不需要全部性能、也许您能够使用较低的电压。 有关介绍 UVLO 和使用较低电压的更多详细信息、请参阅以下应用报告:
      1. 了解电源器件中的欠压锁定 (修订版 A)(5.1 建议运行条件)。  
    2. 如果压降是极端的、并且在短时间内电压小于 HI 和 LI 输入电压、则 只要不超过 IN 最小/最大限值、IC 就应该正常。  

    到底什么是中断/失败? 发生这种情况时、所有引脚上的条件是什么;您是否有任何原理图或波形? 您是否进行了 ABA 交换?

    此致、


    Suzuko Devine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryu、

    要在此处阐明铃子的一些回答、请参阅以下内容:

    1.如前所述、如果 VDD 降至 UVLO 阈值 (8V) 以下、则无论输入如何、器件都会将输出拉至低电平。 输入电压额定值与 VDD 电压无关、因此 HI/LI 振幅大于 VDD 不会造成损坏。

    2.对于这些驱动器、我们的周期会更长、因为它们以 40ns 的最小脉冲宽度实现 ns 级运行。 因此、如果 VDD 在这段时间内下降至低电平、会发生 UVLO、但由于 HI/LI 高于 VDD、不会造成损坏。

    请根据 PCB 和工作台上的 IC 测量损坏的 IC 和相对于 VSS 的良好 IC 引脚阻抗。

    谢谢您、

    William Moore