This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:LM22670

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538952/lm22670-lm22670

器件型号:LM22670


工具/软件:

至技术支持团队、

我们使用 LM22670 直流/直流转换器时遇到不稳定问题、因此需要您的协助。

我们的电路基于 LM22670 的应用手册进行设计、具有+12V 输入电压和–1.8V 的负输出电压。 当转换器最初按预期运行时、大约 15 分钟后、器件开始表现出间歇性开关行为。 输出电压以几毫秒的间隔反复导通和关断、并且 LM22670 变得异常热。

1.8V 输出上的负载围绕 100mA。

我们已经确定、只有特定制造批次才会出现此问题。 用我们库存中的旧库存替换不稳定的 LM22670 可解决问题。 我们注意到了一个明显的区别:带有较厚字体标记的 ICS 正常工作、而带有较薄字体标记的 ICS 则表现出不稳定的行为。

问题似乎与批次有关。

我们非常感谢你为解决这一问题提供的紧急支持。

此致、
[您的姓名/公司信息(如果需要)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 你能分享你的原理图,以便 我们可以 审查是否有任何边缘?

    2) 是那些设备 请勿展示 这种行为仍然会变得相当热?

    3) 您能否共享这些器件的 SW 节点和 VOUT 波形 示例 当他们正常工作时(在他们关闭之前)、会出现这种情况?  之间产生冲突吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 支持
    :很明显、当使用带有极性反转的 LM22670 时、如果散热焊盘连接到整个信号 GND、则会出现过流。
    LM22670 数据表规定散热焊盘应连接到 GND。
    菲律宾和马来西亚产品之间的情况似乎有所不同。
    菲律宾版本如果连接到 GND 就可以正常工作、但马来西亚版本需要从 GND 悬空或连接到负 5V 电源才能正常工作。
    我想知道差异。
    电路与数据表完全相同。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    散热焊盘应连接到的引脚 器件 GND 。 对于反相输出、则是 负–1.8V 输出

    将其连接到系统 GND 类似于在器件输出端提供低阻抗路径、从而导致过流和发热问题。

    我不确定是什么导致了批次之间的差异。 但是不建议将焊盘连接到整个系统 GND。 对于所有器件、它应连接至器件 GND 引脚(在本例中为负输出)。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我知道、在极性反转的情况下、LM22670 的散热焊盘连接到负电源、但数据表中没有对此进行说明。 数据表的封装尺寸说明了散热焊盘应连接到 GND。

    这不是误导性的吗? 同一数据表包含极性反转示例电路、但根本没有说明散热焊盘。 在设计极性反转电路时、这不会导致错误吗? 我认为需要对数据表进行修订。

    我最想知道的是菲律宾制造的产品和马来西亚制造的产品之间的区别。

    对于菲律宾制造的产品、即使散热焊盘连接到板的信号 GND、它也能正常工作、但马来西亚制造的产品无法正常工作。 我需要向客户解释这方面的证据。

    请尽快调查菲律宾制造和马来西亚制造产品之间散热垫与设备内部 GND 之间的连接差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了确认这一点、我认为菲律宾制造的器件可能与散热焊盘和器件的内部 GND 完全隔离。

    为了证明这一点、即使散热焊盘连接到信号 GND、菲律宾制造的器件也能正常工作。 但是、从某个批次开始、器件更改为在马来西亚制造的器件、并且散热焊盘连接到信号 GND、这导致器件不再正常工作。

    即使马来西亚制造的器件在独立测量中似乎是隔离的、我也怀疑当散热焊盘连接到系统的信号 GND 时、器件的内部 GND 和散热焊盘之间的电阻会在电源开启的瞬间短路。

    请尽快调查此差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 只是为了确认、这种差异在两个批次的多个器件之间是否一致?

    2) 您能否使用万用表测量每个批次的 IC 散热焊盘与 GND 引脚之间的电阻?

    3) 请分享每个批次的 IC 的顶部标记/图像,以便我可以进一步了解这一点

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    实际上、我检查了两个批次的多个器件。

    组装前、当我测量散热焊盘和 GND 引脚时、菲律宾制造的单元超过 10MΩ μ A、而马来西亚制造的单元约为 5MΩ μ A。 当我在散热焊盘连接到系统的 GND 的情况下打开马来西亚制造的单元的电源时、散热焊盘和 GND 引脚之间的电阻降至 3 –4Ω。

    至于上面的标记,菲律宾制造的单位有一个印有黑体字的 1 针指示。 马来西亚制造的单位有一个圆形的缩排,其中 1 个针位于其中,字母更薄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    散热焊盘和 GND 引脚之间的测试结果如下:

    菲律宾产品没有潜在差异(没有当前流量)。

    马来西亚产品存在潜在差异(当前流量)。

    似乎、如果散热焊盘以反极性连接到系统的 GND、则散热焊盘和 GND 引脚可能会也可能不会短路、具体取决于原产国。

    贵公司对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在研究这个问题、并将回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于马来西亚制造的零件、我们决定通过切割 PCB 图案将散热焊盘与信号接地分离、但问题在于菲律宾制造的零件、这些零件已经安装在我们客户的系统中。


    修改这些器件上的 PCB 模式需要进行大量工作才能消除。


    因此、我希望你的意见是、即使菲律宾制造的散热垫仍然与信号地相连、也不会影响将来的运作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经联系了相应的团队、我们 正在研究导致这种差异的原因。 只有我们掌握了相关信息后、我才可以发表评论。

    让我在听到他们的声音后再回来。

    谢谢、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。 我们客户的交货截止日期即将到来、对此造成的不便、我深表歉意。

    如果您能尽快对此进行调查、我将不胜感激。 目前、我们的客户认为菲律宾制造的器件正在正常工作、但他们担心、如果散热焊盘连接到系统的 GND、LM22670 会随着时间的推移而损坏、他们正在努力做出结论。

    对于菲律宾制造的极性相反的器件、我想证明即使散热焊盘连接到系统的 GND、它也不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据来自站点的数据、散热焊盘应在内部连接到 GND 引脚。 因此、马来西亚制造(焊盘和 GND 之间存在低阻抗)是预期的。

    对于 Philipines 制造的一个,如果连接不正确,它可能会导致一些问题的散热。 您是否观察到有任何高温上升?

    另外、您是否有这些器件放入的卷带上的标签图片、以便我们可以追溯到确切批次。

    谢谢。此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我知道马来西亚制造的版本是合适的。


    我们目前正在修订该委员会。
    但是、我们的客户要求我们确定如何处理我们已从菲律宾发货的设备。

    我必须在今天作出回应、并决定菲律宾制造的设备是否也需要从 GND 断开散热焊盘。
    在该电路中、电流在–5V 时仅约 70mA 流动、因此菲律宾制造的散热焊盘悬空不会导致任何发热问题(触摸时只会感觉有点热)。

    如果菲律宾制造的散热焊盘由于故障而未连接到 GND 引脚、我想让您谈谈将散热焊盘连接到 GND 是否可以接受。

    我在卷带上不再有标签、但我向您发送了菲律宾制造和马来西亚制造零件之间的终端到终端测量结果。

    本文档中编写了受影响器件的批次编号。


    请尽快答复。

    e2e.ti.com/.../LM22670_5F00_IV-check_5F00_ePAD_2D00_GND_5F00_073025.pdf





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从应用的角度来看、对于菲律宾制造的散热焊盘、不应该有任何风险将散热焊盘连接到系统 GND、因为它似乎与器件 GND 相隔离。 此外、负载较轻、因此热性能不应成为问题。

    但是、我仍然建议验证从系统 GND 切割散热焊盘的马来西亚和连接散热焊盘的菲律宾这两个器件的功能。 另外、请监控温度以确保在任何一种情况下都不会变得过热。

    对于新电路板、正确的方式是将散热焊盘连接到器件 GND(负电源轨)。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好感谢您联系我们。
    我们知道、对于菲律宾制造的单元、即使极性反转、如果散热焊盘连接到系统的 GND、也没有问题。

    对于已经安装了组件的马来西亚制造的设备、我们目前正在修改它们以断开散热垫与系统 GND 的连接。

    我们计划针对后续产品修改电路板。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴能提供帮助。

    我将在此处关闭该主题。 如果您遇到任何问题、请随时回复。

    此致、

    Niranjan