Other Parts Discussed in Thread: LM22670
工具/软件:
至技术支持团队、
我们使用 LM22670 直流/直流转换器时遇到不稳定问题、因此需要您的协助。
我们的电路基于 LM22670 的应用手册进行设计、具有+12V 输入电压和–1.8V 的负输出电压。 当转换器最初按预期运行时、大约 15 分钟后、器件开始表现出间歇性开关行为。 输出电压以几毫秒的间隔反复导通和关断、并且 LM22670 变得异常热。
1.8V 输出上的负载围绕 100mA。
我们已经确定、只有特定制造批次才会出现此问题。 用我们库存中的旧库存替换不稳定的 LM22670 可解决问题。 我们注意到了一个明显的区别:带有较厚字体标记的 ICS 正常工作、而带有较薄字体标记的 ICS 则表现出不稳定的行为。
问题似乎与批次有关。
我们非常感谢你为解决这一问题提供的紧急支持。
此致、
[您的姓名/公司信息(如果需要)]