This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:如何满足 VII 级要求?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549601/ucc28064a-how-to-meet-level-vii

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015UCC25640

工具/软件:

TIDA-010015 的空载功率约为 200mW、不符合 150mW 以内的 VII 级空载损耗要求。

如何改进 TIDA-010015 的设计以满足 150mW 以内 VII 级空载功率的要求?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    正如我在另一个帖子中共享的那样、当 UCC256614 进入突发模式时、UCC256614 可能会禁用 PFC 控制器、如下所示:

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28064A+UCC25630 是否可以满足 150mW 的 VII 级空载功率要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 VSENSE 连接到 GND、可在 LLC 仍运行的情况下实现最小待机功耗。 这样、两个 IC 单独应该低于 150mW 要求、但我不确定系统的其余部分。 如果您有辅助电源和 MCU、也可以将 LLC 置于待机模式。  

    注意:不建议将 UCC25630 系列用于新设计。 UCC25640 具有引脚对引脚兼容性、但根据本 应用手册、需要进行一些元件更改。