工具/软件:
你好
在 500W 降压电池充电器和补偿设计期间、我对 LM5171 的小信号建模有一个问题。
电池建模为一个简单的电阻、并通过将输出电压除以最大输出电流来计算得出。

但我认为这是不正确的、因为负载是电池、所以您应该将其建模为具有相应电池阻抗的电压源。

这会导致 RoutBK 低得多且电池阻抗低 且品质因数较低。

对于 20A 电池和 12V 输出、我们应该具有 600m Ω 的 RoutBK、因此根据数据表、Q 为 3。
对于如此大的低阻抗电池来说、这似乎非常高、如果我们使用 50m Ω 的阻抗、那么 Q 为 0.27、这是更为现实的。