This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:小信号模型 LM5171

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547654/lm5171-small-signal-model-lm5171

器件型号:LM5171


工具/软件:

你好

在 500W 降压电池充电器和补偿设计期间、我对 LM5171 的小信号建模有一个问题。

电池建模为一个简单的电阻、并通过将输出电压除以最大输出电流来计算得出。

但我认为这是不正确的、因为负载是电池、所以您应该将其建模为具有相应电池阻抗的电压源。

这会导致 RoutBK 低得多且电池阻抗低 且品质因数较低。

对于 20A 电池和 12V 输出、我们应该具有 600m Ω 的 RoutBK、因此根据数据表、Q 为 3。

对于如此大的低阻抗电池来说、这似乎非常高、如果我们使用 50m Ω 的阻抗、那么 Q 为 0.27、这是更为现实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    数据表中的模型不适用于电池负载。

    但无论如何、简化的传递函数为 Eq。 (36) 对于电阻器负载或电池负载是相同的。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的澄清!

    我对简化的模型有一个小问题。

    通过将电流环路交叉频率置于开关频率的 1/6 上、我们可以说 s (-j*2*pi*f) 在相关区域非常大。

    因此、s^2 (s^2/W0^2) 在分母中占主导地位、因为它将比 s 项 (s/wo*Q) 占据主导地位。

     分母中 s^2 (s^2/W0^2) 在 1 中占主导地位、因为 WO 通常远小于开关频率的 1/6。

     

    与提名人的故事相同、wz 比感兴趣的领域中的 s 要小得多。

    这是正确的吗?

     

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的。

    此致、
    Feng