主题中讨论的其他器件: OPA310、 TPS3700、 TPS3701、 TPS7A33
工具/软件:
您好、
我计划在涉及+/- 18V 双极电源的应用中使用 TPS386000 电压监控器、因此、是数据表图 34 中所示电路的一个变体。 监控器的目的是检测完全缺失的电源轨、以保护下游低噪声 LDO 免受反向输出电压的影响。 因此不需要太高的精度。 但是、这是一种针对完全缺失电源轨的稳健解决方案(取代现有的 20 多个元件的分立式电路、并使用内置 30ms 延时进行电源时序控制)。
我已推导出、我将使用 10k Ω 的 RS4H 电阻和 127k Ω 至 196k Ω 之间的任何值的 RS42L 电阻。 (RS42L 的这一范围设置了检测范围、使得我们的另一个标称电压 为–8V 的负电源轨永远不会被检测为 PG、因为 PG 最低时为–9.5V、并且在我们有针对性的有损耗反极性保护和输入滤波器始终被检测为 PG 尽可能高、而 PG 不是–15.8V 后、确保我们–18V 的最低有效值。 这将是我们当前设计的一个改进,并有足够的用途。)
不过、似乎有一个小问题:由于 TPS386000 的电源轨是从正电源轨提供的、因此 如果正电源轨完全缺失、此类电路在设计上会超出负输入电压的绝对最大额定值。 (除了违反绝对最大额定值之外,TPS386000 的输出也是有效的逻辑低电平、因为 TPS386000 在其电源轨达到下游逻辑高电平阈值之前可以完全正常运行。)
数据表给出的 V (SENSE4H) 限值为–0.3V、只要输入电流保持限制为某个小值、就不能超过此限值。
作为参考、一些运算放大器允许此类违规行为、例如、OPA310 可通过其 ESD 二极管处理高达 10mA 的此类违规电流。
我想知道 TPS386000 是否对来自 SENSE4H 和/或 VREF 的负输入电流有明确的限值。
或者、至少在可以安全地从这两个引脚拉取–0.2mA 顺序并且预计器件正常上电时、即使在引入正电源轨时 SENSE4H 和 VREF 都将略微被拉低也是如此。
-
概括来说、其他检测引脚确实存在类似的负电流限制。 如果存在这种允许的负电流限制、我可以在有目的的有损耗反极性保护和滤波电路之前检测电压、这有其优点(TPS386000 的电源当然会受到反极性保护,只是大电阻检测电阻的高侧会进入脏侧)。
此致、
拉里