This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV75733PDBVR 上的高电流消耗

Guru**** 2519870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549076/tlv757p-high-current-consumption-on-tlv75733pdbvr

器件型号:TLV757P
主题:BQ25180 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我 在设计中使用 TLV75733PDBVR LDO、其中输入电压为电池充电 IC BQ25180 产生的“V_SYS",“,此、此 LDO 上的电流消耗接近 1mA、该 LDO 看起来在更高侧、考虑到该 LDO 在任何时候的最大电流要求都在 120mA 附近。 在下面的原理图附加了一些片段、您能帮助我了解问题出在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    TLV757 的静态电流 1mA 很高–我预计在输出上没有负载时静态电流小于 100µA。

    使用 TLV75733 原理图时、我唯一可能出现的问题是输出电容;1µF 是建议的最低电容;但是对于 0402 尺寸较小的电容器、电容会随着电压而显著降额。 作为一个实验、您可以尝试将 C311 加倍或用 2.2µF 电容器替换它吗? 我想排除稳定性问题、将其作为静态电流增加的原因。  

    此致、

    Alex Davis