This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3330:REF3330AI 输入电压限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: REF33, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548324/ref3330-ref3330ai-input-voltage-limitation

器件型号:REF3330
《主题: REF35 中讨论的其他器件》

工具/软件:

您好:

我在设计中使用 REF3330AI 来创建 3V 参考电压。 此 IC 的输入电压为 7.3V、为了将此电压限制在 REF3330 的 5.5V 工作电压范围内、我使用了设计 NMOS。 您能给我推荐一款工作电压范围为 7.3V、输出电压为 3V 的器件吗? 我的负载电流约为 5uA 至 6uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    REF3430T 是理想器件、因为它具有更高的输入电压范围!


    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    您能给我推荐一款具有与 REF3330 类似静态电流的器件吗?

    谢谢、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    我们没有任何其他器件支持如此大的输入电流和与 REF3330 类似的静态电流。 但是、如果您能够将输入电压降至 REF33 的最大规格范围内、REF35 具有类似功能的更低静态电流。  

    此致、

    Anusha