请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3330《主题: REF35 中讨论的其他器件》
工具/软件:
您好:
我在设计中使用 REF3330AI 来创建 3V 参考电压。 此 IC 的输入电压为 7.3V、为了将此电压限制在 REF3330 的 5.5V 工作电压范围内、我使用了设计 NMOS。 您能给我推荐一款工作电压范围为 7.3V、输出电压为 3V 的器件吗? 我的负载电流约为 5uA 至 6uA。