This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:5V 至–6V @1A 反相模块

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550334/tpsm63602-inverting-5v-to--6v-1a-module

部件号:TPSM63602
主题中讨论的其他器件:TPSM63604

工具/软件:

我正在寻找一个最大电流为 1A 的 5V 至–6V 转换器(模块)。 您是否有任何可以支持该技术的模块? 需要更换过时的  PTN04050AAZ 的东西

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPSM63604 适用于此应用。

    此致、

    Ridge