请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPSM63602主题中讨论的其他器件:TPSM63604
工具/软件:
我正在寻找一个最大电流为 1A 的 5V 至–6V 转换器(模块)。 您是否有任何可以支持该技术的模块? 需要更换过时的 PTN04050AAZ 的东西
Divakar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.