This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:交替模式不起作用

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549899/tps65987ddk-alt-mode-does-not-work

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS65981

工具/软件:

您好、

我正在使用 TPS65987DDK 以及 TUSB1046-DCIRNQT 显示端口多路复用器。

我正在尝试配置 PDC 以支持以下功能:

- 5V 和 15V 输出(原理图上的 PDO0 和 PDO2)

-通过 USB-C 显示端口(DP 交替模式)

在我们的测试中、似乎不会发生 HPD 和 DP 事件、引脚始终为低电平。

我附上了原理图和我们使用的当前配置。

有人能帮我检查配置文件中是否缺少任何内容、因为这些内容可能会阻止 DP 模式工作吗?

我将使用 TPS65981_2_6_7_8 应用程序自定义 6.1.4 创建配置文件

提前非常感谢、

Iman

e2e.ti.com/.../PD-CONTROLLER-.pjte2e.ti.com/.../USBC_5F00_DP_5F00_MUX_5F00_PDC_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有许多相关主题、但我建议从这里开始:

     TUSB1046EVM:DP 交替模式和 TPS65987 PD 

    我今天将介绍原理图和工程文件。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我认为问题与第 3 项有关。  您希望此值“未选中“、以便使用物理 HPD (GPIO)。

    1. GPIO4 似乎通过电阻器连接到 GPIO3。  没有值、这是否意味着未安装?  确认电阻已移除。
    2. GPIO0 和 GPIO1 未配置为开漏输出使能、但上拉电阻器似乎存在、并且初始值设置为‘1“。
    3. 取消选中 Data Status HPD 事件。  您使用的是物理 HPD (GPIO)、而不是虚拟 HPD (I2C)。

    此致、

    Chris