请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK主题中讨论的其他器件: TPS65981
工具/软件:
您好、
我正在使用 TPS65987DDK 以及 TUSB1046-DCIRNQT 显示端口多路复用器。
我正在尝试配置 PDC 以支持以下功能:
- 5V 和 15V 输出(原理图上的 PDO0 和 PDO2)
-通过 USB-C 显示端口(DP 交替模式)
在我们的测试中、似乎不会发生 HPD 和 DP 事件、引脚始终为低电平。
我附上了原理图和我们使用的当前配置。
有人能帮我检查配置文件中是否缺少任何内容、因为这些内容可能会阻止 DP 模式工作吗?
我将使用 TPS65981_2_6_7_8 应用程序自定义 6.1.4 创建配置文件
提前非常感谢、
Iman
e2e.ti.com/.../PD-CONTROLLER-.pjte2e.ti.com/.../USBC_5F00_DP_5F00_MUX_5F00_PDC_5F00_A.pdf