工具/软件:
团队、
我的客户会在引脚搭接模式下使用器件、并且需要知道如何连接 PMBus 相关引脚。 您能否提供意见并分享新设计的设计计算器? 谢谢!
此致、
Sam Ting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SAM、
对于 PMBus 相关引脚、以下内容也适用于 TPS546E25。 (+)【常见问题解答】TPS546D24A:PMBUS/SMBus/I2C 总线引脚支持什么端接电压、应该使用什么上拉电阻? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛
引脚搭接输入引脚 (MSEL1、MSEL2、PMB_ADDR、VSEL):
这些引脚通过特定电阻器连接到 AGND(模拟接地)。 这些电阻的值决定初始配置设置。
MSEL1(引脚 36):该引脚用于配置多种功能、包括:
初级/次级器件配置、内部或外部反馈分压器选择、过流限制 (OCL)、软启动时间、故障响应
数据表中的表 6-3 显示了设置。
MSEL2(引脚 37):设置开关频率、增益和 RAMP。 请参阅表 6-7。 MSEL2 引脚配置值位于 SLVSHH4A 的第 34 页。
PMB_ADDR(引脚 29):该引脚用于配置器件的主要(通用)PMBus 地址。
(有关 PMBUS_ADDR 设置、请参阅表 6-5。
当 MSEL1 设置为内部分压器时、VSEL(引脚 28)设置 Vboot 电压请参阅 tble 6-10。
产品文件夹中提供了 webench。 我通过直接电子邮件向您发送了一个 Excel calc