This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:引脚搭接模式和设计计算器下的运行

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546700/tps546e25-operation-in-pin-strap-mode-and-design-calculator

器件型号:TPS546E25


工具/软件:

团队、

我的客户会在引脚搭接模式下使用器件、并且需要知道如何连接 PMBus 相关引脚。 您能否提供意见并分享新设计的设计计算器? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM、  

    对于 PMBus 相关引脚、以下内容也适用于 TPS546E25。   (+)【常见问题解答】TPS546D24A:PMBUS/SMBus/I2C 总线引脚支持什么端接电压、应该使用什么上拉电阻? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    引脚搭接输入引脚 (MSEL1、MSEL2、PMB_ADDR、VSEL):

    这些引脚通过特定电阻器连接到 AGND(模拟接地)。 这些电阻的值决定初始配置设置。

    MSEL1(引脚 36):该引脚用于配置多种功能、包括:
    初级/次级器件配置、内部或外部反馈分压器选择、过流限制 (OCL)、软启动时间、故障响应
    数据表中的表 6-3 显示了设置。

    MSEL2(引脚 37):设置开关频率、增益和 RAMP。 请参阅表 6-7。 MSEL2 引脚配置值位于 SLVSHH4A 的第 34 页。

    PMB_ADDR(引脚 29):该引脚用于配置器件的主要(通用)PMBus 地址。
    (有关 PMBUS_ADDR 设置、请参阅表 6-5。

    当 MSEL1 设置为内部分压器时、VSEL(引脚 28)设置 Vboot 电压请参阅 tble 6-10。

    产品文件夹中提供了 webench。  我通过直接电子邮件向您发送了一个 Excel calc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的支持和计算器!
    对于未使用的 PMB_ADDR/VORST#、PMB_CLK、PMB_DATA 和 PMB_ALERT_#引脚、我们能否在引脚配置 (strap) 模式下将它们保持开路(悬空)?

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要/不使用 PMBus、请将这些引脚连接到低电平。