Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5149, LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116主题中讨论的其他器件: LM5149、 LM5148
工具/软件:
您好、
Plesae 请仔细检查 LM5116 是否可以支持 24V 输入电压、–36V 输出电压和 6A 输出电流电路、如果可以、您能否提供评论如何设计? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、张
是的、该器件可以支持您的应用。 请使用产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM5116 中的 WEBENCH 并选择“Inverted Buck-Boost “拓扑选项。

如果还不算太晚、请考虑使用 LM5148 或 LM5149、因为这样可以降低 BOM 成本、提高效率、减小设计尺寸并具有许多其他特性。

- EL