This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 的负压输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550155/lm5116-the-negative-pressure-output-for-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5149LM5148

工具/软件:

您好、

Plesae 请仔细检查 LM5116 是否可以支持 24V 输入电压、–36V 输出电压和 6A 输出电流电路、如果可以、您能否提供评论如何设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张  

    是的、该器件可以支持您的应用。 请使用产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM5116 中的 WEBENCH 并选择“Inverted Buck-Boost “拓扑选项。  

    如果还不算太晚、请考虑使用 LM5148 或 LM5149、因为这样可以降低 BOM 成本、提高效率、减小设计尺寸并具有许多其他特性。

    - EL