请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430工具/软件:
我在电路中使用的是 TPS5430DDAR。 输入电压为标称 24V、最大为 30V、200mA 时的输出为 5V。 但是、IC 的温度高达 55 至 60°C。
到目前为止、输出电压和电流是稳定且准确的 、因此不存在明显的性能问题。 但我很担心长期运行期间的热量问题、尤其是因为我们计划在大规模生产中使用这类器件。
-
我的设计可能会出现任何导致产生这种热量的问题吗?
-
该温度是否会影响长期可靠性?
-
对于减少散热、您有哪些建议?