This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430DDAR 热管理

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550124/tps5430-tps5430ddar-thermal-management

器件型号:TPS5430


工具/软件:

我在电路中使用的是 TPS5430DDAR。 输入电压为标称 24V、最大为 30V、200mA 时的输出为 5V。 但是、IC 的温度高达 55 至 60°C。

到目前为止、输出电压和电流是稳定且准确的 、因此不存在明显的性能问题。 但我很担心长期运行期间的热量问题、尤其是因为我们计划在大规模生产中使用这类器件。

  • 我的设计可能会出现任何导致产生这种热量的问题吗?

  • 该温度是否会影响长期可靠性?

  • 对于减少散热、您有哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar

    我在电路中使用的是 TPS5430DDAR。 输入电压为标称 24V、最大为 30V、200mA 时的输出为 5V。 但是、IC 的温度高达 55 至 60°C。

    此测试期间的环境温度是多少? 请分享捕获的热像图吗?   


    该器件的建议最高工作结温为 125°C。 如果工作结温低于此水平、则应该可以正常工作。 您应用中的最高环境温度是多少?

    此外、您能否分享内层的图片、以了解散热焊盘与 GND 多边形的连接方式。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare