请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1主题中讨论的其他器件:LM7480
工具/软件:
您好、我要 在不使用瞬态电压抑制 (TVS) 二极管的情况下评估 LM7480 是否能够承受负载突降情况。 负载突降的具体参数如下:
- 峰值电压 (Vpk): 202 V
- 源阻抗 (Ri): 2Ω
- 脉冲持续时间 (td): 400ms
您能否确认器件是否能够直接处理此瞬态、或者是否建议采取其他保护措施?