This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549704/lm7480-q1-power-management-forum

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具/软件:

您好、我要 在不使用瞬态电压抑制 (TVS) 二极管的情况下评估 LM7480 是否能够承受负载突降情况。 负载突降的具体参数如下:

  • 峰值电压 (Vpk):  202 V
  • 源阻抗 (Ri):  
  • 脉冲持续时间 (td):  400ms

您能否确认器件是否能够直接处理此瞬态、或者是否建议采取其他保护措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    感谢您帮助我们回答 TI 的问题。 我们是否也可以使用基于 IC + MOSFET 的解决方案来替换您设计中放置的两个 TVS 二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:

    不幸的是,我们不能。

    此致、

    Shiven Dhir