主题中讨论的其他器件: UCC256303
工具/软件:
您好 TI、
UCC256403 有一个问题。
当尝试开启负载超过最小的电路时(在本例中关于 100mA)、HO 输出将在大约 250ns 后关闭。然后输出处于低电平状态约 18us、大约 138us 至 143us 后、该过程将再次开始。
在空载条件下打开电路、然后将其斜升即可正常工作。
我已经跟踪过电路、到目前为止、我发现的唯一导联是自举电容器上的电压由于高侧 FET 导通时的振铃而暂时下降到 10V 以下(测量值为 9、76V)。 根据我的理解、这可能会触发 HO 引脚的 UVLO 保护、从而导致观察到的行为。
我的问题是:
这可能是 HO 输出关闭的原因、也可能是导致此类行为的另一个原因? 另外、是否有任何想法认为当我提升负载而不是立即激活负载时、为什么不会发生这种情况?
谢谢、此致