This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:降压模式

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549603/tps61299-down-mode

器件型号:TPS61299


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我对 7.3.8 向下模式下的这句话有疑问:
「这样、PMOS 两端的压降增加至足以调节输出电压的程度」μ V

我假设 PMOS-FET 上增加的压降将暂时降低 VOUT。
这是否意味着需要升压?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    请参阅此图以了解 Vout 调节。 在降压模式期间、Vout 仍为目标值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:
    感谢您的答复。

    我想知道向下计数模式背后的原理。
    降压模式仅在+100mV 时激活。
    这 α 意味着 PMOS-FET 上的压降仅约为 100mV+μ V?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    纹波取决于 Vin Vout 和负载电流。 当 Vin< Vout _target –35mV 时进入降压模式、当 Vout>Vout _target+100mV 时退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:
    感谢您的答复。

    “纹波“是什么意思?

    “降压模式“是否涉及首先使用 PMOS-FET 降低电压、然后略微升压?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    纹波表示输出电压纹波。 请参阅此图以比较降压模式和升压之间的差异。

    另请参阅 基于 TPS61299 的超低电压 (150mV) 启动设计应用手册 、了解有关降压模式和升压的详细信息。 与 LDO 略有区分。