主题: TPS25948 中讨论的其他器件
工具/软件:
我面临与以下主题中报告的问题类似的问题: TPS2595:将 TPS25573 用作 BPS 时观察到高关断电流。
我正在实施 BPS(双向电源开关)配置、如所示 应用手册 SLVA948(图 14) :
https://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf

在我的设置中:
-
我正在申请 端子 A 处为 4V (从第一个 TPS2595 中)
-
左侧端子 B(第二个器件外) 打开
-
两个 EN 信号均为 保持低电平 (器件已禁用)
但是、我观察到 A ~μ A 10mA 的电流消耗 这在关断期间是意外的。 这会引起注意 IC 的加热 即使它应该是关断的。
下面是实现的简化原理图草图(注意:由于存在限制,目前我无法分享完整的原理图)。 dv/dt 电容器保持开路。

问题:
-
当为 OUT 供电和 EN = LOW 时、预计该电流是由于内部泄漏还是 ESD 结构造成的?
-
在仍使用 TPS2595 实现 BPS 拓扑的同时、建议采用哪种方法来避免此问题?
所提到的主题似乎与我面临的问题完全相同。 是否有人知道此主题是如何解决的或最终结论是什么?
提前感谢您。