This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:BPS 拓扑–两种 EN = LOW 均为高电流消耗

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545607/tps2595-bps-topology-high-current-consumption-when-both-en-low

器件型号:TPS2595
主题: TPS25948 中讨论的其他器件

工具/软件:

我面临与以下主题中报告的问题类似的问题: TPS2595:将 TPS25573 用作 BPS 时观察到高关断电流。 

我正在实施 BPS(双向电源开关)配置、如所示 应用手册 SLVA948(图 14)
https://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf




在我的设置中:

  • 我正在申请  端子 A 处为 4V (从第一个 TPS2595 中)

  • 左侧端子 B(第二个器件外) 打开

  • 两个 EN 信号均为 保持低电平 (器件已禁用)

但是、我观察到 A ~μ A 10mA 的电流消耗  这在关断期间是意外的。 这会引起注意 IC 的加热 即使它应该是关断的。  

下面是实现的简化原理图草图(注意:由于存在限制,目前我无法分享完整的原理图)。 dv/dt 电容器保持开路。

问题:

  1. 当为 OUT 供电和 EN = LOW 时、预计该电流是由于内部泄漏还是 ESD 结构造成的?

  2. 在仍使用 TPS2595 实现 BPS 拓扑的同时、建议采用哪种方法来避免此问题?

所提到的主题似乎与我面临的问题完全相同。 是否有人知道此主题是如何解决的或最终结论是什么?

提前感谢您。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paulo:

    我在这些电子保险丝的 IN 引脚上看不到任何连接到 GND 的电容器或电阻路径。 您提到过流经器件的 10mA 电流、它可以通过器件的体二极管从 OUT 流向 IN、并进入 IN 引脚处的 GND 电容或电阻路径。 在这种情况下、功耗将为 10mA *~600mV = 6mW、不会导致过热。

    想知道您为什么使用这个双向电源开关。 是双向电流限制还是用于反向电流阻断? 什么是最终应用?

    这是很难检查该线程的最终结论,因为它是 7 岁.

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN 引脚中没有电容器或任何连接。 此应用充当控制电池的双向开关。 由于其双向特性、它可以连接负载(对电池放电)或充电器(对电池充电)、换句话说、它是由微控制器管理的双向开关。 U2 的 OUT 引脚连接到负载或充电器;但是、 即使电路开路、也会观察到 10mA 电流。 当 U1 从 PCB 上移除时、电流消耗停止。 相反、移除 U2 后、电流消耗会持续存在。

    对于我的应用(电池供电)、10mA 意义重大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paulo:

    我知道电池供电应用中的 10mA 电流很高。 如果没有从 IN 到 GND 的路径、那么应该没有漏电流、但您看到了这种情况、我不确定您的设置中可能发生的情况。  

    一般而言、我建议您使用 TPS25948。 该器件具有集成的背对背 FET 和 RCBCTRL 引脚、可允许双向电流流动或使用反向电流阻断功能将其禁用。 在上述配置中使用两个电子保险丝的唯一好处是、如果需要双向电流限制。  

    此致、
    Arush