Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS25947
主题: TPS25947 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好:
我在两个不同的工程中使用 TPS22811 和 TPS25947、我注意到、这两个器件(各自数据表中的图 10-1 和 11-1)的推荐布局示例使用非常不同的 VIN/VING VOUT 布线策略:
-
。 TPS22811. 布局显示了将 VIN/VIN/VING 路由到 IC 中的 VOUT 两条单独的布线 放置在相对侧。
-
。 实施的 布局 VOUT 从 A 进行 VIN/VIN 布线 单宽连接 、仅在一个点输入。

这是因为两款器件是相似的 WSON/QFN 式封装、具有外露焊盘 、我很好奇:
-
使用背后的原因是什么 两个入口点 VIN/VIN VOUT、在一种情况下为 A 单点平面馈送 方法?
-
是否可以使用 TPS22811 等双入口安全地对 TPS25947 进行布线、或者是否建议使用单点连接来保持电流检测/保护精度?
提前感谢!
NIR