This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16415 不进入功率限制模式

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545162/tps1641-tps16415-does-not-enter-power-limiting-mode

器件型号:TPS1641


工具/软件:

大家好!  

我遇到了有关电子保险丝功率限制的问题。  
电路的设置如图所示、其中:消隐时间=120ms、功率限制=4.7W、过流 (IOCP)=2.5A。  

在示波器图中、您可以看到在~120ms 后、消隐时间从开始。

根据我的理解、这应该是电子保险丝将功率限制在设定的 4.7W 但没有的点。 ~30ms 后、V_IOCP 上出现的电流降低和噪声是由于 H 桥控制电感阀、并在该点启动电流控制。 但即使在电流控制阶段、功率仍 >17W ->远高于功率限值。  

您对问题可能有什么想法吗?  




谢谢!

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    感谢您的联系

    您能否探测 IIN(电子保险丝的输入电流)?

    IIN 将有助于检查电流是处于 IOCP 还是现在。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    此处是 C4 上的 I_IN 的新捕获。  

    对我来说、电流看起来正常 (IOCP 设置为 2、5A)。  ~电流骤降看起来像是功率限制、大约为 5W (29V 和 8 Ω 200mA)。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    TPS1641 是否用于风扇负载?

    VOUT 是在一段时间后变为低电平、还是在计时器到期后保持高电平?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    它用于通过 H 桥控制螺线管。 H 桥具有电流控制功能、因此从技术上讲、电子保险丝上存在空载的情况。
    如果我将负载的电流设置得足够高、电子保险丝会限制功率、从而使输出电压下降。  

    我在输出端放置了一个分流电阻器。 C1 ist 电流随 schunt 变化、V_IOCP 上的 C2 电压、C3 输出电压。

    1、9A、用于 H 桥的电流控制

     

    但 由于 H 桥具有 1、5A 的电流限制、它不再起作用。

    我明白了一点、当电流降至低至 83mA 时、功率限制会复位。 但这无法在 IOCP 引脚上看到->电子保险丝不应检测到低功耗。

    谢谢

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    电流没有高于 IOCP 值、对了!

    我想您讨论的是 PDLY 获得复位。

    为什么电流下降到 83mA?  

    我们可以召开在线会议来讨论这个问题吗?  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    当然。 如果您接受我的请求,我们可以作出任命。  

    谢谢  

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们讨论一下消息并安排通话