This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:想了解 SS/TRK 引脚的输入电压与输出电压之间的关系

Guru**** 2462550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547514/lm5146-q1-would-like-to-know-the-relationship-of-input-voltage-of-ss-trk-pin-and-output-voltage

器件型号:LM5146-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户想了解 SS/TRK 引脚的详细跟踪功能、从而实现 H 类解决方案。 我是否可以知道 SS/TRK 引脚的输入电压与 LM5146-Q1 输出电压之间的关系?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

     有关跟踪功能如何工作的信息、请参阅数据表中的第 8.3.7.1 节“跟踪“。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    我已经阅读了数据表中的 8.3.7.1、但还没有发现  SS/TRK 引脚的输入电压与 LM5146-Q1 输出电压之间的关系。 请问您有数据吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    请参阅以下内容:

    内部 FB 电压基准为 0.8V — 如果施加低于 0.8V 的电压、则 TRK 电压将用作内部 FB 电压比较器的基准:

    即、如果 SS/TRK 引脚上存在电压 (< 0.8V)、则黄色路径处于活动状态、FB 误差与 SS/TRK 电压进行比较、如果电压大于 0.8V、则器件默认为 0.8V。 (以绿色显示)

    以为例来完成此操作 — 考虑以下情况:

    考虑本例 — R1 = 90k Ω;R2 = 10k Ω

    VFB_Ref = Vout*R2/(R1+R2)

    VOUT = VFB_Ref*(R1+R2)/R2

    正常情况下 — VFB_Ref = 0.8V;

    然而、对于存在 V_TRK REF 且小于 0.8V 的情况;VFB_Ref = V_TRK REF

    考虑本例 — R1 = 90k Ω;R2 = 10k Ω;Vout = VFB_Ref * 10;  

    V_REF_TRK (V) VOUT (V)
    0.1 1.
    0.2 2.
    0.3 3.
    0.4 4.
    0.5 5.
    0.6 6.
    0.7 7.
    0.8 8.
    0.9 8.
    1. 8.
    1.1. 8.
    1.2. 8.

    希望这为您澄清了实现。  

    (在上述计算中,我没有考虑从 SS/TRK 到 VFB 的偏移 — 其典型值为 80mV — 请参阅第 22 页)

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您发送编修。 我了解了 LM5146-Q1 跟踪功能的工作原理! 但是、我提出了两个问题。 SS/TRK 至 VFB 的失调电压是多少? 用户是否需要将 SS/TRK 至 VFB 的失调电压调整到 80mV 范围内?

    此外、这些参数有什么含义? 很抱歉、您问了很多问题。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    今天我将介绍 EOD。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru-San:

    这只是一个很好的提醒。 如果您能提供更新、将会很有帮助。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    对延误深表歉意。 请参阅:

    从 SS/TRK 到 Vfb 的偏移是什么? [/报价]

    启动后、SS/TRK 电压被钳位在 115mV 登录页面 FB 引脚电压。 这样就可以在发生过流事件的情况下进行软启动恢复。  您也可以在功能方框图中看到这一点。

    请参阅下面的 VSS 钳位:

    80mV 来自 PG 示例。 22.(显示了无源器件和配置)

    在设计自己的跟踪功能时、用户必须补偿 SS/TRK 和 FB 之间的 115mV 钳位电压。

    希望这有所帮助。  

    如果您需要进一步说明、请告诉我。  

    谢谢、

    此致、

    Taru