This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:突发启动 SOV PF 启动事件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549476/bq28z610-burst-start-sov-pf-start-event

器件型号:BQ28Z610
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我使用的是 TI 的 BQ28Z610DRZR 版本 V17。 我注意到在终端使用期间发生了数十次 SOV PF 突然启动事件、如屏幕截图所示。 但是、电池不满足 PF 和 SOV 4.5V 10S 要求。 您能帮助我分析这样做的原因吗?

以下是 SREC 和 GG 文件:

e2e.ti.com/.../2SG_2D00_0441_2D00_V0_2D00_33DZ007_2D00_11A_2D00_528985_2D00_2S1P_2D00_5150mAh_2D00_7.4V_2D00_1337_2D00_20250607_2D00_ok.gg.csv

e2e.ti.com/.../2SG_2D00_0441_2D00_V0_2D00_33DZ007_2D00_11A_2D00_528985_2D00_2S1P_2D00_5150mA resc_2D00_7.4V_2D00_1337_2D00_20250607_2D00_ok.srec

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们非常紧迫、请加快速度、谢谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、  

    为了正确分析此行为、我需要一个 BQStudio 日志文件、该文件显示 PF 触发前后的行为。  

    此致、  

    Jonny。