This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关 Golden Image 更新期间 FET 运行的问题

Guru**** 2532470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550195/bq28z610-r1-questions-about-regarding-fet-operation-during-golden-image-update

器件型号:BQ28Z610-R1
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们最近创建了一个新的 Golden Image、以解决现场问题。
我们想在已在现场的器件上更新此 Golden Image。
但 我注意到、在使用 BQStudio 更新 Golden Image 期间、电池包电压降至 0V。

检查后、 我发现电量监测计的 CHG 和 DSG 引脚电压在编程过程中保持低电平、这表明 FET 被禁用。

在这种情况下、如果我们继续对器件进行 Golden Image 更新、电池包电压可能会降至 0V、从而导致器件断电。

 关于这种行为、我想提出以下问题:

1.在 Golden Image 更新(编程)期间禁用 FET 是否正常?

2.是否可以在黄金映像更新(编程)期间使 FET 保持启用状态?

此致、

CHAEWOO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议在现场更新固件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、但这不是我问题的答案。

    谢谢您、

    CHAEWOO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当将固件编程到电量计时、电量计处于 ROM 模式、这意味着没有固件在运行。

    1.在 Golden Image 更新(编程)期间禁用 FET 是否正常?

    是的

    2.是否可以在黄金映像更新(编程)期间使 FET 保持启用状态?

    此致、

    Diego